This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:BQ25306的功率 MOSFET

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983282/bq25306-power-mosfet-for-bq25306

器件型号:BQ25306

大家好、

您能否建议将功率 MOSFET 与 BQ25306配合使用以满足以下客户要求:
在客户的应用中、器件由锂离子电池供电。 使用 BQ25306为电池充电。 他们喜欢使用 BQ25306的外部电源路径配置。 将为降压/升压提供输出、从而提供3.3V 输出和最大3A 额定电流。 因此、他们希望了解 BQ25306能够使用的最佳功率 MOSFET。

如果您有任何疑问、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

      对于外部 PowerPath MOSFET、主要关注的是 BAT 何时为 SYS 供电的 Rdson。 可以使用大多数外部 PFET。 有关 TI 解决方案建议、我将查看电源开关产品系列、查找相关器件并重新发布标记了该器件的内容。