This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:输出功率规格

Guru**** 2502615 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982445/ucc12050-output-power-specification

器件型号:UCC12050

您好!

我的客户正在考虑使用 UCC12050。

他们想知道 UCC12050是否能够稳定地输出550mW。

但是、我找不到有关输出功率的规格。

是否保证最大输出功率?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    UC12050数据表的第6.12节、第10-11页显示了所有 VISO 输出电压设置和允许输入电压 VINP 范围的温度降额曲线。 下面显示了 VISO-5V 的一个示例。 您可以看到、如果需要550mW、这仅适用于-40 C <T<25 C when VINP=5 V or -40 C<T<105 C for VINP=5.5 V. Thanks for connecting through E2E.

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    感谢你的帮助。

    VINP=VISO=5V、Ta=25℃时最大输出功率的分散程度是多少?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi、

    根据我之前的响应、当 VINP=VISO=5V、TAMB=25 C、PISO=550mW 时。 UCC12050数据表中给出的效率曲线仅显示标称值、例如 VINP=VISO=5V、TAMB=25 C、PISO=500mW。 从下面的曲线可以看到、在 IISO=110mA (550mW 情况下)时、相对于一个额外的除法的效率将维持60%:

    计算总输入功率为:

    引脚=PISO/0.6=550mW/0.6=917mW~920mW

    计算 UCC12050的功率耗散为:

    PDISS=PIN-PISO=920mW/550mW=370mW

    UCC12050数据表中的结至环境和结至外壳热阻抗:

    RJA=57.5 C/W

    RJC=21.4 C/W

    计算 TAMB=25 C 时的估算结温:

    TJ=[RJA*PDISS]+TAMB=(57.5 C/W*370 mW)+25 C=46.275 C

    计算估计的管壳温度:

    Tc=TJ-(RjC*PDISS)=46.275 C-(21.6 C/W*370 mW)=38.3 C

    下面是 VINP=VISO=5V、TAMB=25 C、PISO=500mW 时的热感图像

    PISO=550mW 时、计算出的外壳温度为38.3 C、而 PISO=500mW 时、测量出的外壳温度为40.7 C。 由于热像仪的发射率设置、精确的室温等、结果非常接近但不准确

    感谢您通过 E2E 进行连接!

    此致、

    Steve M   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    感谢你的帮助。

    PISO 的制造分散量是多少、以供我们参考?

    我想知道 UCC12050实际上可以输出多少功率。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi

    对于您提供的参数、VINP=VISO=5V、 T=25 C、最坏情况下的输出功率预计为550mW。 这是根据我在计算中使用的数据表曲线中所承诺的。 数据表温度曲线将工艺和容差 考虑在内。 TI 还应用了一些防护带限制以确保可制造性、但这些限制未显示在数据表中。 我们不希望客户在设计时超出数据表中提供的功率和温度降额指导。  我希望我提供的分析能够帮助 您确保 这项激动人心的技术具有先进的工艺、封装和集成功能。 感谢您通过 E2E 与我们联系。

    此致、

    Steve M