This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818-EP:工作温度极低

Guru**** 2601875 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818-EP, UC1854, UC2854B-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982477/ucc2818-ep-extremely-low-temperature-operation

器件型号:UCC2818-EP
主题中讨论的其他器件: UC1854UC2854B-EP

大家好、团队、

UCC2818-EP 是否在极低温度条件(-54摄氏度)下工作?

我正在寻找在-54摄氏度条件下工作的通用 PFC 控制器。

此外、PFC 控制器需要接受交流和直流输入。

TI 是否有很好的器件?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、

    UCC2818-EP 可在-55°C 至125°C 的温度范围内工作。 UCC2818-EP 可以满足您的要求、

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng-san、

    非常感谢。

    您能否检查 UC1854和 UC2854B-EP 是否也接受直流输入?

    我认为他们应该在-54摄氏度的环境中工作。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh

    您答对了、UC2854B-EP 也能满足您的要求、并且可以在-55°C 环境中工作。

    云生