This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2734:升压至 SW 电压

Guru**** 2505585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983149/lm2734-boost-to-sw-voltage

器件型号:LM2734

大家好、团队、

我的客户在其设计中使用 LM2734Y (12V 输入电压、5V 输出电压、0.6A)、并评估了器件运行情况。

他们发现、在加电期间、升压和 SW 之间的电压约为7V、持续时间为1ms、超过了绝对最大额定值6V。 请参阅下面的'scope 捕获及其 CSV 数据。

黄色:升压、绿色:SW、红色:VIN (12V)、蓝色:Vout (5V)。

e2e.ti.com/.../LM2734_5F00_start-up_5F00_zoom2_5F00_print_5F00_24.csv

它们使用 LMK105BJ105KV-F 电容器在升压和 SW 之间进行升压。

您能告诉我以下问题吗?

  1. 1ms 过压是否会立即对器件造成损坏?
  2. 如果器件因过压事件而损坏、可能是哪种故障模式?
  3. 我们如何改善 BOOST-SW 电压?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们的美国团队将很快为您提供反馈。

    BR
    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San、

    您能否分享您的设计原理图? 有许多方法可以生成升压电压、因此需要查看原理图。 考虑到绝对最大电压电平为6V、BOOT-SW 电压需要低于该电压。 根据数据表、建议使用10nF 的启动电容、额定直流电压至少为16V。 您提到的引导电容器是1uF10V (LMK105BJ105KV-F)电容器、因此建议更改数据表建议。  

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod-san、

    感谢您的评论。

    我刚刚通过电子邮件向您发送了客户的原理图。

     1uF 是否对于引导电容器过大? 我们是否有建议的最大引导电容器值?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taketo:

    因为您已经通过电子邮件连接了 Amod。 我将关闭此主题。  

    谢谢、

    Lishuang