This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521825:可用作 i.MX 8M Nano 的 PMIC?

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521825, LP8733, TPS6521815
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983221/tps6521825-can-be-used-as-pmic-for-i-mx-8m-nano

器件型号:TPS6521825
主题中讨论的其他器件: LP8733TPS6521815

大家好、

TPS6521825适用于 NXP i.MX 8M Mini。 是否可以用于 NXP i.MX 8M Nano?

设计兼容性指南从迷你状态到微型状态电源的变化极少。

因此、如果需要调整、您能否提供一些修改建议?

此致、

Kurumi Hasegawa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈塞加瓦-圣

    是的、《使用 TPS6521825和 LP873347 PMIC 为 NXP i.MX 8M Mini 和 Nano 供电的技术手册 》澄清了我们没有对8M Mini 和8M Nano 进行任何设计更改。

    我们进行了检查、但8M Mini 和8M Nano 非常相似、没有理由更改 TI 的建议:TPS6521825和 LP8733 (-47器件型号)。

    TI 建议使用 LPDDR4。 DDR4将需要使用 TPS6521815更改 EEPROM 编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian - San

    我知道。 感谢您的评论和分享技术手册。

    此致、

    Kurumi