This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:3.3V 稳压器问题。

Guru**** 2559250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ76920, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982985/bq76920-3-3v-regulator-issue

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件:BQ25703ABQ76200

尊敬的先生/女士:
          我在3S 配置中使用 BQ7692006PWR。 我使用的术语涉及原理图、请参阅随附的原理图。 我使用 P+和 P-之间的负载将电池组从12.2V 放电至9.8V。 电池组放电后、我使用使用 TI 的 BQ25703A 芯片的充电器板对其充电。 我已为电池组充电至11.8V。 在将其充电至11.8V 后、我在 P+和 P-上保持了与之前相同的负载、以便对其放电。 P+和 P-端子上的电压突然变为零。 由于发生任何故障情况都会发生这种情况、因此我尝试使用微控制器对其进行编程。 I2C 写入失败、因此我尝试向 TS1引脚提供信号、该引脚基本上类似于复位、并尝试写入 I2C 命令。 即使这样、它也无法写入 I2C 命令、然后我检查了所有可能的电压、例如单个电池电压和电池组电压。 我没有发现这些电压有任何问题、但 BQ7692006PWR 的3.3V 输出停止、因此无法通信。 我能不能明白为什么会发生这种情况。 是否可以为电路添加任何保护功能。

这是原理图、请参阅原理图。

e2e.ti.com/.../8446.Schematic_5F00_Battery_5F00_BQ76920_5F00_2021_2D00_01_2D00_12.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinith:

    似乎没有什么明显的。  将会重置或关闭 BQ76920的操作包括:

    • I2C 上的关断命令序列
    • BAT 引脚电压低于 VSHUT
    • CAP1短路为低电平
    • 瞬态将意外引脚拉至 VSS 以下。  如果低于 VSS、DSG 可能会导致复位、但没有暴露。  SCL 和 SDA 直接连接到连接器。

    在原理图中、BQ76200在 CHG 和 DSG 与 FET 栅极之间具有一定的电阻时工作更好、但如果没有、则不能关闭 BQ76920。

    检查可能被发送的 I2C 事务或任何拉取 I2C 的内容似乎是最明显的。  为 I2C 添加一些隔离电阻以及可能的过压限制似乎是可取的、但未知这是否会妨碍您的观察。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生/女士:

    我在其中一个板上观察到了一个奇怪的现象。 它正在正常放电并在指定的阈值下切割、但当我尝试对其充电时、它不会充电。 请参阅上述原理图。 我无法为 P+和 P-之间的连接源充电、但我能够通过在3P 和 P-之间连接为其充电。 我能不能知道可能发生了什么错误。 我是否需要任何类型的保护电路来保护电路板上的任何组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinith:

    通过连接到3P 和 P、您可以绕过 FET。  CHG 似乎没有开启。  从功能的角度来看、原理图看起来是正确的、请检查主机是否启用了 BQ76920的 CHG_ON 位以启用 U1的 CHG 和 U2的 CHG_EN。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua794 介绍了可能会有所帮助的各种电路。  在低电压下、最重要的可能是 U2的 CHG 和 DSG 引脚与 FET 栅极之间的电阻。  但是、在怀疑损坏之前、请检查 FET 是否正确导通。