This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91:反向电流和放电电路

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983299/tps7a91-reverse-current-and-discharge-circuit

器件型号:TPS7A91

大家好、团队、

我收到了有关 TPS7A91反向电流的问题。 如果您能给我们一些建议、我将不胜感激。

考虑到 VIN <VOUT. 何时为、一些 LDO 建议在器件外部 VOUT 和 VIN 之间连接放电电路
关于"TPS7A9101DSKR"、数据表中有放电电路的说明、但可以认为不会出现反向电流、因为输入电源断电时电流会流过放电电路?

请注意、
梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    如果您参考 LDO 内部的有源放电电路、则在器件降至低于特定输入电压后、不会对输出进行放电。 由于是 NMOS 器件对输出进行放电、因此您必须有足够的余量来开启输出。  

    如果您的系统中有大输出电容器、并且您希望输入电压发生较大变化、那么我建议在输出和输入之间添加一个肖特基二极管、以便在发生反向电流时放电。  

    此致、
    标记