This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找用于输出线性电源的 NMOS 高电平驱动器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2192, THS3121, LM7321, OPA541, OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983400/find-the-nmos-high-driver-to-output-linear-power

主题中讨论的其他器件:OPA2192THS3121LM7321OPA541OPA549

你(们)好

有一个线性电源项目,设计图如下所示,它使用 MCU DAC 输出线性电压,然后将放大器用作缓冲器和驱动器 NMOS。 也许可以、您能提供一些其他解决方案吗? 放大器是使用过的 OPA2192。 您能提供合适的器件型号吗?

下面是设计图:

这是线性功率输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    问: 您能提供一些其他解决方案吗?

    请在下面提供一些信息:

    输入电压:5-9Vdc

    输出电压:3.8Vdc (VBAT)? 和/或5.0V (VBUS)?

    负载:负载类型(电阻、电容或其他复杂负载)和输出电流是多少? 什么是纹波电压? 需要对输出电压(%load_regulation)和热耗散(效率)进行调节的程度如何?

    电压基准:您是否使用 DAC 作为电压基准来控制线性稳压器中的输出电压? 看起来 DAC 基准是具有40-50ms 持续时间的阶梯式。 您需要多快的速度才能实现从一个电压转换到另一个电压?  

    本设计使用 OPA2192作为误差放大器是一个不错的选择、但如果输出电压仅为3.8Vdc 或5.0Vdc、则无需使用24V 直流供电。 这是锂离子电池充电应用吗?  

    上面的方框图显示在分立式线性稳压器设计中。 我们可以使用功率放大器来实现相同的功能、但我需要满足上述设计要求。 或者、我们可以使用 LDO 来实现相同的目的。 您为设计留出了多少 PCB 空间?

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond

    感谢您的快速回复。

    输入电压为5-9Vdc。

    2.有两个通道输出,一个是最大电压3.8V,另一个是最大电压5.0V

    负载、是  手机板、可能是复杂负载、输出峰值电流为4A、输出电流的纹波电压%1正常。  尽可能少的热量。

    4.是的,我计划 使用 DAC 作为电压基准来控制线性稳压器中的输出电压,即尽可能快的步进电压。

    我计划使用放大器控制 MOSFET rd 电阻器,然后控制输出电压。

    6.不需要 PCB 空间。

    我搜索一些其他放大器可以直接驱动功率 MOSFET   、例如 ths3121、lm7321。

    更新了图表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    如果复杂负载类型被称为分立式电源稳压器设计的替代产品、则可以选择 OPA541或 OPA549等功率放大器。

    OPA2192应具有足够的电压和电流来驱动此设计的 P-MOSFET。 NMOS 配置也可以工作、但您可能需要更高的栅源电压。  

    如果手机板的负载未知或产品发生变化、则线性稳压器将更有意义。 LDO 也可以工作、但它可能无法为您提供严格的负载调节和输出精度。  

    BTW、即电池连接到手机的时间。 如果很长、则可以考虑在设计中包含传感引线。 4A 电流在负载时可能具有很好的 IR 压降(10m Ω@4A 将具有40mV 的 IR 压降)。  

    请告诉我您的决定。  

    最棒的

    Raymond