This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:预充电电流钳位

Guru**** 2540620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983104/bq25713-pre-charge-current-clamp

器件型号:BQ25713

我知道快速充电期间有两种状态。

① VBAT = 3.0 ~ VSYSMIN:快速插入(LDO 模式)
② VBAT>VSYSMIN:FastCharge (BATFET 完全导通)

是否有办法区分上述两种状态?

此致、

Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa、

    您可以检查充电状态寄存器0x21/20。

    <VSYSMIN, it is pre-charge with LDO mode; 0x21 bit 1=1 时

    当 VBAT>=VSYSMIN 时、它处于快速充电状态、0x21位2=1。