This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A25:电源管理论坛

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A26, TPS7A25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983434/tps7a25-power-management-forum

器件型号:TPS7A25
主题中讨论的其他器件:TPS7A26

您好、E2E、

对于 TPS7A25和 TPS7A26固定输出版本、我们是否可以将电阻分压器网络连接到 NC 引脚?

我提出的原因是这样。  目前、我的客户使用的是 TPS7A2501 (可调节)、但希望转至 TPS7A2533 (固定输出)、以便他们可以访问更多器件。  如果他们将 TPS7A2533放置在与 TPS7A2501具有相同 BOM 的同一插槽中(使用 R 分频器)、这是否会导致问题?

DS 显示 NC 引脚上没有内部连接、因此我假设我们可以。  我只想进行双次检查。

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    这里没有问题。 它们将像虚拟负载一样灌入流经分压器的电流。

    ~ Aaron