This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:输出电流限制和 I2C

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65132, TLV9102, TPS61391, TPS65132S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982686/tps65132-output-current-limits-and-i2c

器件型号:TPS65132
主题中讨论的其他器件: TLV9102TPS61391

大家好、

我对 TPS65132有几个问题-我介绍了我的目标并提出了以下问题。

目的:为两个求和运算放大器 TLV9102生成+/-5V 双轨电压电源、并(ii)为升压转换器(TPS61391)提供+5V 输入、该转换器将在负电荷泵为-75V (负载电流为2mA)的情况下生成高达+75V 的电压。

问题:

  1. 正极端子的预编程输出电流是多少? 它是否始终为200mA (如数据表的 LDO 部分所述?)
  2. TPS65132负极端子的预编程输出电流为40mA、TPS65132S 的输出电流为80mA、这是正确的吗? 这些电流可以编程为更高(80mA、150mA)?
  3. TPS65132上 REG 引脚的输出电压电平是多少? 该引脚的输出电流能力是多少? 为什么有单独的引脚?
    1. 我应该使用 REG 引脚作为升压转换器的输入(根据 AIM 中给出的规格)还是 VPOS?
  4. 是否有办法在 VPOS 和 VNEG 上使用最大输出电流硬接线+/-5V、并避免使用 I2C?
  5. 我能否通过 SoC 的同一 GPIO 引脚同时驱动 ENN 和 ENP? 是否有任何电流要求?

我还想发送原理图进行审核、因此请分享联系人或电子邮件地址(如果有)。 谢谢你。

Ashwati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 我在这一个支持任务之前还有几个其他支持任务、但应该能够在3月4日星期四之前进行审查并提供反馈。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是您的问题的顺序答案。

    A1。   始终从 OUTP 轨输出200mA 或更高电流。

    答2.  没有 TPS65132器件型号、之后必须添加一些后缀、这将决定负电源轨电流的预编程电平。 对于 TPS65132S、预编程的电流电平为80mA。 TPS65132类别中的所有器件均可编程为40mA 或80mA、当同步输入信号处于逻辑高电平时、TPS65132S 可提供高达150mA 的电流。

    答3.   REG 引脚上没有固定输出电压电平。 这是升压转换器的输出、其电压电平将达到维持足够余量以在 OUTP/OUTN 电源轨上提供编程电压所需的电压。 REG 输出电压没有电流规格、因为它不打算直接连接到外部负载。 我建议使用 VPOS 输出轨连接任何外部负载。

    A4。  此系列器件中唯一默认输出电压为+/-5.0V 的器件是器件的 A0、B0和 L0版本、但它们都具有以40mA 编程的负轨电流。 要将其编程到80mA、需要通过 I2C 接口写入寄存器。

    问题5. 是的、您应该能够从 SOC 的同一 GPIO 驱动 ENP/ENN。 这些是器件中这些引脚上的典型200k Ω 下拉电阻器、因此 SOC 输出驱动器上的总负载将是典型的100k Ω。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    感谢您的回答非常清晰。 我将相应地更新我的原理图。 我有几个后续问题:

    6.如果我没有将 REG 引脚连接到任何设备、该怎么办?

    7.从我从网站(对于 Eagle)获取的 ECAD 文件中、它似乎仅适用于 A0、您是否恰好可以访问 TPS65132S 版本?

    8.我是否可以发送原理图进行审阅? 请告诉我是否有列表/电子邮件地址。

    谢谢!

    Ashwati