This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825A:输出级压降和最大工作频率

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1825A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983024/uc1825a-output-stage-dropout-and-maximal-operating-frequency

器件型号:UC1825A

您好!

我还有其他与 UC1825A 相关的问题。 考虑到输出驱动高阻抗(由其他专用驱动器进行缓冲):

-预期的高电压电平压降是多少? 我从数据表中了解到它可能高达2.9V @ 20mA,~0mA 时的值是多少?

-限制最大开关频率是什么? 数据表提到了高达1MHz 的实际运行频率、但在1nF 负载下、上升时间和下降时间被指定为最大45ns (典型值20ns)、振荡器的特征似乎高达3MHz。

-"高达1MHz 的实际运行"是指振荡器频率还是每个输出上的开关频率(我猜两个频率之间的比率是两个)。

此致、

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果电流为0mA、OUTA 或 OUTB 将约为 VC - VCE、其中 VCE 应约为0.5V。

    它是1MHz。 IC 内部存在限制因素。

    每个输出端1MHz (开关频率)、振荡器频率可约为2MHz (图2)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    是否可以知道 IC 内部的限制因素是什么? 我想猜测我可能会在1MHz 左右面临何种限制。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 IC 内部设计、建议第6页的 Dmax 大于70%。 当 Dmax 为70%时、振荡器频率约为2MHz、因此开关频率高达1MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过使用 Rt = 3kOhm 且 CT = 220pF、您可以得到2MHz 振荡器频率、最大占空比= 90%。

    我看不到这方面的问题。

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、但这仍然为您提供1MHz 开关频率、因此仍符合高达1MHz 的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请注意、某些设计需要更小的 Dmax、而不是90%。 最小的建议值为70%、 这将为您提供2MHz 的振荡器频率和1MHz 的开关频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但90%远低于70%、您可以将电阻降低至2kOhm、例如、提供3MHz 振荡器频率、Dmax = 86%、仍超过70%。

    所以唯一的限制是占空比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、要声称实际 频率为70% Dmax、我们必须说最高为1MHz。

    图2提供了典型的频率设置范围、您可以在应用中参考该范围。

    另请注意、您的 MOSFET 导通/关断时间的变化可能长于数据表假定的45ns + 45ns 上升和下降时间。 当您考虑最大开关频率和 Dmax 时