This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23841:PoE 注入器(PSE)电压电平、信号注入、隔离

Guru**** 2815015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982365/tps23841-poe-injector-pse-voltage-level-signal-injection-isolation

器件型号:TPS23841

您好!

我对 POE 喷油器的设计有一些一般问题。 我已经了解我们需要使用 TPS23841等 PSE 控制 器。
但是、我还有其他有关整体电路和 PSE 注入功率需求的问题。

1) 1) 24V 是 POE 在任何标准(af、at 或 bt)上的有效电压吗?
  还是44V-57V 是 POE 唯一有效的电压范围?

2) 2)导线上的电源电压与用于产生电压的任何系统之间是否需要电隔离?

3) 3)如何在源端或目标端不接触初级隔离变压器的情况下注入功率?
   在我看来、如果您使用另一个变压器、则会影响信号完整性。
   相反、对于 CM 扼流圈、您是否会执行以下类似操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我目前正在研究这些问题、一旦有答案、我就会发布答案。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您在这里的耐心等待。 请查看我的以下评论:

    遗憾的是、通过 以太网电缆的24V 被视为非标准 PoE。  根据 IEEE 标准 AF、AT、BT、 PSE 的电压介于44V-57V 之间 、具体取决于 Type 功率级别。

    具体而言、该标准要求在电源接口处进行隔离。 从系统设计的角度来看、这意味着隔离高 PoE 电压、因此在 PSE 设计中、这意味着为 PSE 供电的50V DCDC 将是隔离式 DCDC。

    3.是的,我看到许多设计在 PSE 端口上使用扼流圈,以最大程度地降低 EMI。 在信号完整性方面、数据变压器通常在数据变压器的数据侧具有共模扼流圈、以降低以太网数据的噪声。

    在 向数据变压器的电源侧注入功率时、我们使用中心抽头。 这看起来像是电源的共模信号、而以太网数据的差分信号。 我建议查看下面链接中介绍 PoE 架构的一些培训材料。 请告诉我这是否有帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢你的帮助。 我的问题几乎全部得到解决,但以下问题除外

    3.是的,我看到许多设计在 PSE 端口上使用扼流圈,以最大程度地降低 EMI。 在信号完整性方面、数据变压器通常在数据变压器的数据侧具有共模扼流圈、以降低以太网数据的噪声。

    我们将设计自己的 POE 注入器、该注入器无法访问数据信号链两端的变压器。 例如、典型的信号路径将具有一个具有 PHY、变压器和连接器的以太网节点、该路径的另一端具有 PHY、变压器和连接器。 我们将在中跨注入功率、而不能访问这些变压器中的任何一个。 换言之、信号已经以这些变压器的电缆介质侧为基准、我们无法访问其绕组的中心抽头、因为我们的功率注入器位于中间的某个位置。 我的问题是:喷油器是否添加了另一个中间抽头的变压器以注入功率、或者它们是否像我在上面的原理图中所示那样工作? 如果是另一个变压器、那么第三个变压器是否会降低信号完整性、尤其是因为其绕组不是直接由 PHY 驱动?  

    以这里的产品为例。 您是否知道实施的大致情况、不是电源方面、而是导线上的实际电源布局?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    遗憾     的是、我不知道 EE 到底是如何连接的;但是、为了符合标准、电源应该通过中心抽头供电、而不是直接在4对上供电。  我相信中跨将通过在 EE 中添加数据变压器来实现这一目标。 我认为它不会降低信号完整性。   以 EVM 为例、  将数据端口连接到仅数据 开关、然后将 EVM 的 PoE 输出连接到 IP 电话、IP 电话工作正常、没有任何问题。 我相信中跨系统的行为方式与 EVM 架构类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darwin、

    谢谢你。 我看了评估板: https://www.ti.com/tool/TIDA-050026-23881

    我确实看到它采用输入并使用另一个以太网变压器来注入功率。 如果可以的话、这是很好的
    对我来说已经足够了。

    非常感谢。