This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386596:用于未使用的感测引脚的上拉电阻器

Guru**** 2505585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982970/tps386596-pull-up-resistor-for-unused-sense-pins

器件型号:TPS386596

您好!

 在下面的论坛讨论中、他们提到未使用的感测引脚应通过10K 电阻器上拉至高电平。

[已解决] TPS386596 SENSEn 输入电容器-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

 

如果我连接10K 上拉电阻器、SENSE 引脚的输入电流将为0.3mA。

但在数据表中、他们提到感测引脚输入电流为25nA (最大值)。

 

请确认 SENSE 引脚是否能够耐受0.3mA 电流。

此致、

Dharini V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharini、

    您在 SENSE 引脚上施加了什么电压?  规格中的 VSENSE @ 420mV 时为+/-25nA。  任何高于420mV 的电压都将具有更高的泄漏电流。  320uA 通过10K 电阻器进入引脚似乎非常高。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

      我的设计中未使用 SENSE 3和 SENSE 4引脚。 因此、我将上拉电阻连接到3.3V。  

    您能否建议符合感测引脚输入电流值的上拉电阻值?

    此致、

    Dharini V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharini、

    奇怪的是、如果引脚通过10K 电阻器连接到3.3V 电压、您能否重新测量流入 SENSE 引脚的电流?  电流是0.3uA 还是0.3mA?  0.3mA 似乎有点高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

     我没有测量电路板中的电流值。

    我只是使用3.3V 电源的10K 上拉电阻计算电流值。

    此致、

    Dharini V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharini、

    感谢您的澄清。  由于 SENSE 引脚为高阻抗、因此10K Ω 电阻就足够了。