This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:在低温下输出正常

Guru**** 2392105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983278/tps5450-output-unormal-in-low-temp

器件型号:TPS5450

尊敬的

我们的产品在使用 TI 芯片的电源时遇到的 TPS5450DDA 问题在批量生产过程中可以正常工作、故障现象为: ℃室温下的设备正常、器件的一部分处于低温(+ 5℃~ 20 μ F)、输出功率将不正常、在找到电容器 C5后、部分电容将导致电源电路输出异常、 但是、发送这个部件来替换故障电容制造商分析结论电容本身是正常的、所以我们想问在设计电源芯片 TPS5450DDA 的过程中设计电路是否有问题、电路中是否有电容选择的特殊要求?

附件是我们电路中当前使用的电容器的参数、规格和模型:

C5贴片电容器100NF /0402/±10%/50V X7R GRM155R71H104KE14D Murata

C1贴片铝电容器100uF/35V/8mm×10.2mm/±20%/铝电容器 VEV107M035S0ANG03K Zhihubao

任何建议?提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    附件关于 sch 设计,请查看,thankse2e.ti.com/.../sch-design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我最关心的是 C6。 器件型号是什么?

    您能否更改为 ESR 较低和/或温度系数较低的温度传感器?

    这些电解电容器的 ESR 可能会随温度的环路性能而发生很大的变化、因此我在上面提出了要求。