This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:使用 LMX2595进行斜率扫描时、发现相位不连续性发生在切换整数分频值的频率点。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982190/lmx2595-when-doing-slope-sweep-with-lmx2595-it-is-found-that-the-phase-discontinuity-occurs-at-the-frequency-points-where-the-integer-frequency-division-values-are-switched

器件型号:LMX2595

使用 LMX2595进行斜率扫描时、发现在切换整数交叉频率值的频率点存在相位不连续性。 请告诉我们如何配置此情况以解决它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您如何配置斜坡? 例如、自动斜坡或手动斜坡;启动/停止斜坡频率等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此配置基于软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您已经设置了从(VCO 频率) 7731.25MHz 到7768.75MHz 的连续三角斜坡、然后设置为7731.25MHz 并继续。  

    您所指的相位不连续情况在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按相位不连续性、我指的是图中所示的不连续性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    根据您的配置、您正在进行连续三角斜坡、如果您可以进行频率与时间的关系测量、您将看到如下所示的内容。 不连续性是由于从峰值频率到原始频率的复位(RST = 1)而造成的。