This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5015:LM5015的启动浪涌电流

Guru**** 2383930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5015
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982774/lm5015-start-up-inrush-current-of-lm5015

器件型号:LM5015

大家好、

客户使用 LM5015、输入为24VDC、输出为17VDC 和-7VDC。 他们发现、启动时变压器初级侧的浪涌电流约为3.88A。 波形如下所示。 内部 MOSFET 的最大电流是多少? 有风险吗? 有什么建议吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要跟进团队。

    我需要了解电流限制是在启动过程中有效还是会更改值。

    电流似乎超过器件 HS 电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能否提供执行此测试的原理图和电源条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    感谢您的回复。

    它是否触发电流限制?

    我已要求客户提供原理图、并稍后发送给您的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    我将查看原理图并返回到您的评论。