This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:MTBF/FIT 详细信息

Guru**** 2532110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983335/tps54620-mtbf-fit-details

器件型号:TPS54620

大家好、  

您可以检查以下请求并提供建议吗?

"

对于我们的可靠性分析、我们希望澄清 MTBF/FIT 估算器应用中的故障率数据(https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp):)

1) 1)表中的 FIT 率是针对使用温度(55摄氏度)还是针对测试温度(125摄氏度)?

2) 2)所有组件的使用和测试温度是环境温度还是结温?

"

提前感谢  

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    MTFB 和 FIT 用于基于 CONF 级别、激活能量、测试温度、测试持续时间、样本大小和故障的估算使用温度。

    应将使用温度和测试温度视为结温。 从技术上讲、测试温度是环境温度、但器件处于功耗极低的状态、因此结温近似等于环境温度。

    在使用 TPS54620的实际应用中、当然会有更多的功率耗散、因此结温将高于环境温度。

    Anthony