This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:UCD9248

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9248, UCD7242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982921/ucd9248-ucd9248

器件型号:UCD9248
主题中讨论的其他器件: UCD7242

尊敬的 TI 工程师:

此设置 是一个 UCD9248、此操作控制2个 UCD7242、总共有4个电源轨。

Fusion Digital Power Designr GUI 有问题:

在系统监视器中、显示橙色的 Power_Good 警告、所有4个电源轨均处于绿色状态。 PG 阈值分别为-10%和-20%。

另外,在“监控”下的“配置”窗口中,在“状态寄存器/线路”下,在“其他”下,会出现橙色警告“输出关闭,Power_goood #”,并且 SMBALERT 会被置为有效。

是否有任何想法、所有电源轨的 Vout 都会降低的原因是什么?

高级中的 THX  

兆瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mawu、

    您能否提供有关如何启用电源轨的更多详细信息? 从您描述的内容来看、似乎导轨尚未导通。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Weidong、

    我有2个控制器和4个电源轨、如下所示。

    启用方法:操作、打开/关闭命令

     

    #1 3V3、额定电流3A ->运行

    2 3V3,额定电流150mA --> CLF

    #3 0V8、额定电流2.5A ->正在运行

    #4 3V3,额定电流150mA --> CLF

     

    #1 3V3、额定电流100mA ->运行

    #2 1V2,额定电流400mA -->正在运行

    #3 3V3、额定电流100mA -> CLF

    #4 1V8,额定电流20mA -> TON_MAX 故障;UCF;OCF (OCW 警告)

     

    小额定电流是否会导致问题?

    您建议设置什么 Iout 限制、RESP。 使用“SET”(设置)按钮参考额定电流值?

    BR MW

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mawu、

    UCD7242的电流感测电路不能支持低至 mA 电平的精度。 我建议您使用更高的电流限制。

    此致、

    Weidong