This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:体二极管的反向电流容量。

Guru**** 2521750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982892/tps2595-reverse-current-capacity-of-the-body-diode

器件型号:TPS2595

如果在 EN 引脚被拉至低电平时电流相反。 流经体二极管的最大连续电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海纳、

    欢迎使用 e2e!

    TPS2595体二极管可具有支架的最大持续电流将小于500mA。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您回答我的问题。

    此致、

    海纳