我对 BQ25798数据表中与 ACDRV1/ACDRV2驱动的输入选择相关的部分感到困惑。 在表5-1中、引脚说明指出电荷泵将驱动电压高于背对背 N 沟道 MOSFET 的共漏极连接电压5V。 不过、从图7-3和图7-4中的图可以看出、实际上 MOSFET 源极共享一个公共连接。 此外、第6.5节(电气特性)似乎没有包含 任何有关 ACDRV1/ACDRV2的信息。 此外、 如图8-1所示、将 MOSFET 栅极直接连接到 ACDRV1/ACDRV2是否足够? 该 EVM 包括一个与齐纳二极管并联的1nF 电容器、以及栅极和 BQ25798引脚之间的294 Ω 电阻器。
在我看来、更详细地解释这个特性将会有所帮助、也许还会将一些推荐的元件作为参考原理图的一部分。
谢谢!