This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54678:补偿计算。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982775/tps54678-compensation-calculation

器件型号:TPS54678

您好、先生、

我的条件如下:

VIN=5V/Vout:3.3/2.6V (最小值:2.35V)、最大输出电流= 6A。

那么,下面的公式可以计算我想要的条件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    在 TPS54678数据表中、如果您关注8.2.2主题、您将能够逐步计算设计的不同参数并调整环路补偿值。

    如果您按照步骤一至步骤九操作、您应该可以正常操作。

    如果您对计算有任何疑问或需要任何帮助、请告诉我。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    感谢您的回复、

    除了 Webench 工具、是否有 Excel 工具可以使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    遗憾的是、我们没有适用于此器件的 Excel 工具计算器。

    我还有其他关于性能出色、小巧且易于使用的器件的建议、即将推出。 该器件不需要外部补偿组件。

    我刚刚向您发送了一份友谊请求。 我们可以在私人消息中讨论详细信息。  

    请告诉我!

    谢谢、

    Dorian