大家好、团队、
我的客户正在调查数据表修订的影响。
在建议的工作条件下、建议 R2的标称值为110kOhm。
但在我客户的用例中、使用了另一个电阻器(例如18k、27k、30k、145.8k、51k)
- 如果 R2不是110k、您能告诉我 R2的可接受范围吗?
- TI 为何推荐110kOhm R2? 如果选择了110k 以外的电阻器、是否存在任何问题?
此致、
Itoh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我的客户正在调查数据表修订的影响。
在建议的工作条件下、建议 R2的标称值为110kOhm。
但在我客户的用例中、使用了另一个电阻器(例如18k、27k、30k、145.8k、51k)
此致、
Itoh
Itoh、您好!
我们在 TPS735线程中针对这个电阻器要求有一个类似的问题。
Kyle 说:
"我找不到在建议运行条件表中放置110k 的具体原因、我假设这可能是生产测试程序中使用的方法、因此、此数据表的作者也将其放在表中。 我会优先尝试使 R1||R2 = 250kOhm 以优化噪声性能。"
最棒的
Juliette
您好、Itoh、
我在数据表草稿中找到了有关110k 电阻器的注释。 2015年1月20日记录了这些说明、但未进行任何认真讨论。 但是、110k 电阻值与2008年最初 EVM 的设计值相同。 此外、我们在数据表校正日志中观察到、R2=110k 典型值违反了数据表后面设置 R1 // R2 = 250k 的指导。 Kyle 在前一篇 E2E 帖子中提到了25万的原因。
R2=110k 时的指导是与发布的 EVM 保持一致、但客户不能为 R2使用不同的值。
谢谢、
斯蒂芬