This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:问题

Guru**** 2521590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983156/lm5060-q1-question

器件型号:LM5060-Q1

各位专家、您好!

我有以下问题。 请回答这些问题吗?
关于 nPGD 引脚、如果不使用它、它将悬空、对吧? 还是应该接地?
2.关于从故障状况中恢复的问题,我的理解如下。 正确吗?
> OVP、UVLO:自动重试以从故障状态恢复。
> OC、VDS/VGS 故障:锁存。 EN 引脚、VIN引 脚或 UVLO 引脚必须先切换为低电平、然后再切换为高电平。

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Fujiwara、

    1A) nPGD 引脚可保持开路或连接到 GND

    2a)是的、您的理解是正确的。

    此致、Rakesh