This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732:2个并联 FET 的 OC 引脚连接。

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21732
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982907/ucc21732-oc-pin-connection-of-2-parallel-fets

器件型号:UCC21732

你好。

我正在考虑使用 UCC21732来驱动并联的两个 FET。
如果每个 FET 都有一个感测 FET 引脚、您能告诉我将其连接到 UCC21732的 OC 引脚的建议方法吗?

我想考虑一个可由 OC 引脚检测的电路、无论 FET 中的任何一个是单独过流、还是两个 FET 都是过流。

在这种情况下、对于数据表 SLUSD77A 中图9-8中的电路模型、我无法在 Rflt 电阻器之后并行连接2个 SENSE FET 引脚、它是否正确?

谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这些 FET 的漏极是否已连接? 在这种情况下、VDS 和漏极电流以及 senseFET 电流几乎相等。  

    有一些解决方案、但每个解决方案都有利弊权衡。  

    选项1:仅将一个 SenseFET 连接到 OC 引脚。  

    如果 FET 与漏极并联、则可以短接 RS/RFLT 共享节点处 IGBT 的 sfet 连接。

    在短路情况下、两个 IGBT 将经历相同的电流、这将使传感器输出大致相等。 根据这一合理性、您甚至可以仅从1个 IGBT 获取 Sensefet 输入、而不是同时从这两个 IGBT 获取、因为这将说明这两个器件的情况。  

    选项2:短接两个 SenseFET

    如果您真正担心只有一个 FET 会使用连接的漏极短路、例如、如果一个 FET 发生灾难性故障、而另一个 FET 发生故障、则保持相同的 RS 值、以便仅一个 FET 发生过流时就会触发 OC。 当然、请确保 OC sensFET 电流不会超过 OC 引脚 ABSmax (如果这是一个潜在问题、您也可以使用齐纳二极管来实现此目的)

    问题在于、假设您将 OC 设置为以 X 安培触发。 通过使电阻保持不变、如果1个 FET 发生故障、OC 将触发、以 X 电流触发。 但在更有可能的情况下、这两种电流都以2安培的电流进入 OC。 由于两者同时进入 OC 的可能性更大、因此我实际上建议将您通常具有的电阻值减半、以便在每个电流为 X 安培时触发。  

    我的逻辑是,如果漏极短路,如果只有一个漏极进入 OC,则必须存在一个天体物理学故障,在这种情况下,以2*X 电流触发可能更容易接受。  

    选项3:添加分立式比较器+逻辑或功能。  

     您可以为每个 FET 添加一个分立式比较器、并通过逻辑或功能(通过逻辑门或开漏输出/上拉)将输出直接连接到 OC 引脚、这应仍然保持抗尖峰脉冲。 这没有选项2的缺点、但会增加面积和 BOM 成本。 在本例中、您还需要为每个比较器提供外部基准。  

    选项4:在 OC 的情况下使用 DESAT 检测。  

    还可以选择使用 DESAT 而不是 OC。 如果使用了 DESAT 样式保护设置、则只需将所有漏极连接到 D_HV 二极管、因为它们在去饱和期间的漏极电压是相同的。 由于您使用的是 sensefet、因此可能不需要这样做。  

    如果这回答了您的问题、请按下绿色按钮让我知道。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的快速回答。 还感谢您为我提供的许多解决方案。

    选项2或选项3对我来说很好。

    如果是选项2、请允许我确认我的理论是否正确。

    关于随附的图片,SENSEFET 是否可以被视为电流源?

    如果是、并且如果我要将 OC 触发电流设置为总计100A (每个 FET 为50A)、我可以为每个 Rs 电阻器选择700 Ω。 正确吗?

    当 N = 50000时、每个 FET 的 IOC_TH =(Vocth / Rs)* N =(0.7V/700 Ω) x 50000 = 50A

    IOC_TH 总数= 50A x 2 = 100A


    在这种情况下,如果发生了流经(例如 IDA = 25A,IDB = 75A)的不平衡电流,则 VS_TOTAL 的计算方法如下? 它可以被触发为 OC。 正确吗?

    VS_TOTAL =(VS_A + VS_b)/ 2 =(0.35V + 1.05V)/ 2 = 0.7V

    VS_A =(25A x 700 Ω)/50000 = 0.35V
    VS_b =(75A x 700 Ω)/50000 = 1.05V

    如果发生另一个流经(例如、IDA = 25A、IDB = 50A)的不平衡电流、VS_TOTAL 不足以触发 OC。 正确?

    VS_TOTAL =(VS_A + VS_b)/ 2 =(0.35V + 0.7V)/ 2 = 0.525V

    VS_A =(25A x 700 Ω)/50000 = 0.35V
    VS_b =(50A x 700 Ω)/50000 = 0.7V

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="user3335028"]

    关于随附的图片,SENSEFET 是否可以被视为电流源?

    [/报价]

    大概。 它更像是一个电流镜、因为它的漏极电流并不完全独立于源极电压漂移。  

    [引用 user="user3335028"]

    在这种情况下,如果发生了流经(例如 IDA = 25A,IDB = 75A)的不平衡电流,则 VS_TOTAL 的计算方法如下? 它可以被触发为 OC。 正确吗?

    VS_TOTAL =(VS_A + VS_b)/ 2 =(0.35V + 1.05V)/ 2 = 0.7V

    VS_A =(25A x 700 Ω)/50000 = 0.35V
    VS_b =(75A x 700 Ω)/50000 = 1.05V

    [/报价]

    大致正确。 请注意、如果电流有如此大的不同、一些电流将通过2xRFLT 传递到另一个感测电压节点。  

    在该实现中、如果电流 I_SA 和 I_SB 之和大于100A、则会使 OC 跳闸、或者以另一种方式、每个 FET 中的平均电流应小于50A 或将使 OC 跳闸。 一个可以是10A、一个可以是90。 一个可以为0、另一个可以为100A。 您实施的方法实际上消除了我在最初的回答中提到的一些问题。  

    我将移除一个 CFLT 并保持两个 RFLT (这是对电压 VSA 和 VSB 求平均值的要求)。  

    CFLT 和 RFLT 放置在靠近 OC 引脚的位置。  

    请注意、如此大的不同漏极电流是一种临界情况、意味着其中一个 FET 断开。 您实现的优势在于、如果您以后只希望从一个 FET 获取感应电流、则只需从电路板上移除几个电阻器、而无需更改任何其他无源器件值。  

    如有任何其他问题、请告知我。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。

    明白。
    我想我可以开始电路设计。

    再次感谢您的出色支持!
    我将把这个线程转到已解决的阶段。