This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56628:直流/直流转换器(TPS56628DDA)问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982247/tps56628-dc-dc-converter-tps56628dda-problem

器件型号:TPS56628

您好!

我将 TPS56628DDA 用于5.5V 和3.3V 输出。 输出5.5V 正在工作。 但当我将其他组件焊接到底层时、我不会获得3.3V 电压。 例如 LDO (3.3V 至1.8V)。 但顶层使用的是组件。 但是、当我从底层移除组件并测量电压时、显示为3.3V。

谁能帮我!!

此致、

Rajat Barmon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SCH 仍无法正确上传。

    请通过电子邮件 lishuang_zhao@ti.com 向我发送 SCH 和布局。

    我不清楚您的描述。 您是否想通过电子邮件阐明您的测试和调试方法? 例如、在焊接了哪个器件(请写入器件型号)后、TPS56628的输出电压为3.3V。 它没有输出。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、

    对于 SCH 审核、C183 100nF 电容器位于何处? 底层还是顶层? C183作为前馈电容器工作、100nF 过大。 您可以将其删除并重试。

    如果无法提供帮助、请上传布局或通过电子邮件发送布局。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 C166作为反馈路径... 而稳压器位于底层......  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、

    我仍然对您的第一个描述感到困惑、"但当我将其他组件焊接到底层时、我无法获得3.3V 电压。 例如 LDO (3.3V 至1.8V)。 但顶层使用的是组件。 但是、当我底层移除组件并测量电压时、显示为3.3V。"  

    1.您的其他组件位于何处? LDO 位于何处? 删除此/这些组件、是否正常工作? 您移除了哪些组件?

    2.您的意思是顶层使用组件?

    此外、

    1.在上传的布局上看不到 FB 轨迹。 FB 是否存在由您提到的组件耦合或噪声引起的风险?  

    2.布局中间的黄色器件是开关? FB 是否存在任何风险耦合噪声?

    3.是否可以先删除 C183以进行尝试?

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用同一芯片三次(输出:5V、5V 开关和3.3V)。 我在顶层放置了两个转换器(5V 和5V 开关)。 此外、我将获得大约5.2V 的输出。  

    我在底层放置了其他稳压器(3.3V)。 该电压也连接到 LDO (它将提供1.8V 电压)。 现在、我的问题是不焊接 LDO 部件。 我将获取 LDO 输入的3.3V 电压。 并向我使用3.3V 的组件的其他部分获取3.3V 电压。 但是、当我安装 LDO 时、我无法获取 LDO 的输入、因此我不会期望 LDO 的输出为1.8V。 因为 LDO 不工作。 但在该状态下、我查看了顶层的器件在使用时获得3.3V 电压。  

    我检查了具有负载电阻器的转换器。 我将获得预期值。 通过该实验、我确定我的转换器正在工作。  我还检查了 LDO 的封装。 还可以。 但我无法理解,问题在哪里?

    Rajat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、

    根据您的描述:"当我安装 LDO 时、我没有获得 LDO 的输入、很显然、我不会期望 LDO 的输出为1.8V。 因为 LDO 不工作。 但在该状态下、我查看了顶层的器件在使用时获得3.3V 电压。  "

    3.3V 稳压器似乎可以工作、因为您可以在使用的地方获得3.3V 电压。 但 LDO 没有输入。 LDO 或稳压器与 LDO 之间可能存在一些问题。

    那么、安装 LDO 时、您是否介意检查3.3V 稳压器输入电压、输出电压和开关节点波形? 根据波形、我们可以判断问题是与稳压器还是 LDO 有关。 如果稳压器运行良好、我们需要检查 LDO 行为。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我解决了这个问题。 这是电感器的焊接问题。 未正确焊接电感器的引脚1。

    谢谢!

    此致、

    Rajat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、

    很高兴听到这个问题得到解决。 感谢您的反馈。  

    谢谢、

    Lishuang