This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21225A:两个输出级采用相同的电源?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5350, ISO5451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982318/ucc21225a-same-supply-for-both-output-stages

器件型号:UCC21225A
主题中讨论的其他器件:UCC5350ISO5451

各位专家:

这与任何 UCCxxxx 双(HS+LS)通道隔离式栅极驱动器有关。

我想使用双通道驱动器在半桥电路中实现外部米勒钳位(以实现更强的 GS 下拉)。 我能否短接两个输出级的电源引脚、使用 HS 输出驱动开关、使用互补 LS 输出驱动米勒钳位? (参见图)

我知道这破坏了通道通道隔离的目的、但除此之外、从同一电源提供 HS+LS 是否会导致驱动器运行出现任何问题? 输出级是否会根据相应的输入(通过、VIB)提供输出?

此致、

Pranit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranit、

    您可以重新上传您的图像吗?

    谢谢、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranit、

    这种配置是可以接受的、我看不到这方面的任何问题。 不过、可以考虑查看 UCC5350、它具有内置的米勒钳位。

    此致、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我想在上述配置中模拟驱动器行为。 驱动程序的 pspice 模型是否会模拟此行为?

    此外、PSpice_TI 继续为我提供错误- LMC-02955 (功能 PSpice_TI 的许可证呼叫失败、版本17.400和数量1。 许可证服务器搜索路径定义为 C:\..........  。 发生内部错误)
    可能需要在上面的位置执行 license.txt 文件。 我检查了 license.txt 文件及其空文件。

    感谢您在以上两个方面的帮助。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Pranit Pawar1"]

    我想在上述配置中模拟驱动器行为。 驱动程序的 pspice 模型是否会模拟此行为?

    [/报价]

    是的、它将起作用。 但是、正如 Krystian 所建议的、如果您实际上希望在生产设计中使用米勒钳位、那么 UCC5350 (或具有一个额外功能的 ISO5451)将是您的最佳选择。 米勒钳位根据栅极电压激活、但在您的配置中、您必须在不知道栅极电压是多少的情况下处理计时问题。  

    PSPICE 的许可证问题并不少见、建议您完全卸载 PSPICE 并从 此处 https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI 重新安装新副本

    (即使版本17.4也有多个版本、因此请获取最新版本)。 请在之后再次尝试仿真。  

    如果仍然无法正常工作、请在仿真论坛中发帖、TI PSPICE 专家可以帮助解决该问题。 链接至以下论坛。  

    https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234

    我进行了快速搜索、找到了其他几个与此问题有关的问题、  

    请查找具有相同错误代码 的此主题:https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/935185?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMC-02955

    最好

    Dimitri