This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:输出电压配置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982712/lm5166-output-voltage-configuration

器件型号:LM5166

您好!

我对 LM5166输出电压有疑问。  该器件显示其额定电压高达65V、但数据表中有关可调电压输出的内容有点模糊。  该器件是否能够提供24V 输出?

Domenick D'Amico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Domenick、您好!

    我将通过所有沟通渠道与您联系。

    应该是这样。

    有时、设计输出滤波器可能会有点棘手。

    使用 COT、实现稳定的设计通常非常简单。

    如果您尚未进行 webench 设计、我会继续进行这项设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    我知道、很高兴再次听到您的声音!

    这也是我的想法。  我之前设计过 Webench 配置(链接此处: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=99E8238D803E2FA3)。  我认为它配置正确、但是、当我在 TINA 中导出并仿真它时、输出电压仅模拟高达6V 的电压

    我想知道这是器件的问题、还是模拟问题。  请告诉我您的想法、谢谢!

    Domenick D'Amico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它仅在输出电压或输入电压中模拟高达6V 的电压?

    它看起来是为24V 输出电压设计的。

    我将继续介绍原理图。 可能是 TINA 的问题...遗憾的是、现在不存在 TINA 支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    为了回答您的问题、输出电压模拟了6V

    我的最大问题是确保该器件具有24V 输出、情况是否仍然如此?