This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725:BQ24725的配套电量监测计

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982736/bq24725-companion-fuel-gauge-for-bq24725

器件型号:BQ24725
主题中讨论的其他器件: BQ4050

您是否还可以为 BQ24725推荐配套电量监测计?

我之前看 的是 BQ4050、因为它是成本最低的选择、但 BQ24725 和 BQ4050在 电源路径中添加了双 FET、这似乎是多余的。 是否有建议与 BQ24725配合使用的电量监测计、并且组件数量会更少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ24725可与许多可能的电池电量监测计一起使用。 首先、我建议访问下面的 TI 电池电量监测计页面、并输入您的设计参数、例如串联电池节数和通信接口。 这将向您显示一个可满足您要求的所有 TI 监测计的列表:

    https://www.ti.com/power-management/battery-management/fuel-gauges/products.html

    您有了大致的想法后、能否使用标题中的监测计器件型号之一创建新的 E2E 主题? 这将确保监测计团队能够提供最佳的部件建议并支持任何进一步的问题。

    关于电源路径中的双 FET、我相信您指的是 BQ24725的 ACFET/RBFET、以及 BQ4050的 CHG/DSG FET。 由 BQ24725控制的 ACFET/RBFET 用于将适配器与电池或系统分离、并提供反向输入电压保护(有关更多详细信息、请参阅数据表中的"系统电源选择"部分)。 这与 BQ4050使用的 CHG/DSG FET 具有不同的功能。 电量监测计团队将能够为集成度最高的电池电量监测计解决方案提供建议。

    此致、

    Angelo