This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:具有 PHY 故障的 TPS23881实现

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982399/tps23881-tps23881-implementation-with-phy-failures

器件型号:TPS23881

作为前一个主题的一部分、TI 审查了我们的初步 POE 原理图、并在我们的设计中纳入了这些注释。

我们现在根据所附的原理图表(EtherNet/POE 控制器和 POE 电源)拥有可用的硬件、并且它已按预期进行大部分工作。 POE 控制器可与非 POE 和 POE 器件在正确检测和供电方面良好配合。

但是、我们有几个实例在使用过程中 LAN8742A PHY 已损坏(不再起作用)。 发生这种情况后、以太网通信将中断、直到更换 PHY 以解决问题。 即使 PHY 死机、POE 控制器仍能正常工作、以便正确检测连接的器件并为其供电。

我们正在使用 Microchip RE。 LAN8742A 有问题、但也希望您对原理图的评估确保不存在我们制造的某些导致 PHY 故障的 POE 实现错误。 LAN8742A 的使用继承了以前的非 POE 设计。 添加 POE 后、我们选择了 TPS23881、但将 LAN8742A 保留在适当位置。

通过控制\reset 启用/禁用 POE 控制器。 PoE_PWRON 被拉低会关闭 POE 控制器、拉高(或悬空)并且启用 POE 控制器。 系统微控制器基本上会将该 GPIO 保持悬空状态、因此 POE 控制器始终处于启用状态。

感谢您提供的任何帮助。 谢谢-邓肯

e2e.ti.com/.../POE-Pages-from-Schematic_5F00_10101.A_5F002800_ESDFixes_2D00_DRF_2D00_G_29005F00_2020_2D00_11_2D00_30.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邓肯、

    很高兴听到 PoE 部分工作正常、很遗憾听到数据端出现问题。 根据我的经验、通常会发生 PHY 损坏、根据 PHY 数据表、中心抽头未终止。 我会仔细检查 LAN 数据表、看看他们是否给出了有关变压器中心抽头数据侧应如何端接的建议。

    查看原理图、我通常会看到数据侧和 PoE 侧之间存在隔离。 看起来 PoE 电源和 LAN IC 共享相同的接地、这表明它不是相互隔离的。 我会与支持 LAN 芯片的工程师再次核实情况。

    请告诉我这是否有帮助、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darwin、

    感谢您的回答。 我们正在使用 Microchip RE。 PHY 方面、到目前为止没有评论。 中心抽头连接或与 POE 的公共接地。 我们将与这些领域一起特别探讨这些领域。

    您是否有 TPS23881和 PHY (TI 版本可以)的示例或参考设计来演示您提到的数据/POE 隔离? 看到实现示例将非常有帮助。 由于其他原因、我们必须相对较快地对此电路板进行更新、必要时还可以选择其他 PHY 解决方案(相似的封装尺寸很重要)。 欢迎您提出任何建议。

    谢谢-邓肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邓肯、

    遗憾的是、由于我更注重 PoE 的电源侧、我们的 PSE 参考设计/EVM 以电源设计为中心、而不是以太网数据侧。 通常、终端 客户设计人员会围绕我们 的参考设计在更高的系统级别进行设计。  我知道 DP83822 PHY 过去曾用于 PoE 应用。 但是、我建议您在 PHY 论坛上了解最新和最优秀的产品。

    在 PoE PD 端、下面有一个参考设计可帮助您了解 PoE 应用中的 PHY。 您可以在原理图中看到、phy/microcontroller 侧和54V PoE 电源轨上存在隔离。