This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38690:SN6505等效产品

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983010/lp38690-sn6505-equivalent

器件型号:LP38690

SN6505推挽式变压器驱动器是否为12V 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢您发帖到 E2E!

    目前、我们没有与12V 兼容的 SN6505版本、但我们建议使用下面显示的配置和 SN6505器件来隔离输入大于5V 的电源:



    这是适用于您的系统的可能解决方案吗? 有关此配置的更多信息、请参阅此处链接的两篇 E2E 文章:







    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel

    这就是我们现在所做的。 但是、Ours 有多个输出! 驱动多个浮动输出以驱动栅极驱动器、差动放大器、反向运算放大器(-5V)等、因此不使用单路输出 xmfr。

    Thnx、用于确认我们的方法。

    R