This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 同步反相转换器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25576, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982533/synchronous-inverting-converter

主题中讨论的其他器件:LM25576LMR33630

大家好、

我的客户正在寻找反相转换器。 您能否为以下情况建议推荐解决方案?

VIN=+24V

Vout=-10V

Iout=1.2A~

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口山、您好!  

     对于您的电源设计,我建议您从 WEBENCH 开始: https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator 。  从 WEBENCH 生成的设计中、您可以按任何参数对设计进行排序/筛选。  然后、您可以比较其他因素并选择最适合应用的设计。   WEBENCH 为您提供了一种轻松比较设计的方法、以找到适合您产品的最佳解决方案。  

    对于您提供的参数、WEBENCH 生成了200多种设计。 请筛选对于此设计最重要的参数、并告知我们您选择的设计以及您是否有任何其他问题。  

    此致、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leonard-San、您好!

    感谢您的建议。 我尝试了 Webench、但未出现内部 FET 同步类型。  唯一显示的是模块、外部二极管类型和外部 FET 类型。 因此、 对于这种情况、我们没有内部 FET 同步类型的解决方案?

    注意:这是反相电路。 Vout 为负10V。

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口山、您好!   

    我没有看到负10VOUT、我已经生成了+10的设计。  对于-10VOUT、有四种设计基于具有集成 FET 的 LM25576。   因此、我将这一情况转移给 BSR-WV 团队、他们将从这一点开始提供帮助。

    Domo Arigatō í a

    ありがとう μ A   

    ~Leonard  

        

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看具有3A 功能的42V 输入电压器件。

    降压选择由峰值电感器电流(eq 5/6)以及 VIN 和 IC GND 之间施加的电压(34V)驱动。

    www.ti.com/.../TPSM53603

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMR33630可能是另一个可行的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marshall-San、 Leonard-San、

    感谢您的建议。 我会向客户推荐。

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。