This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22673:外部焊盘

Guru**** 2811885 points

Other Parts Discussed in Thread: LM22673

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983008/lm22673-external-pad

器件型号:LM22673

您好!

你好。

LM22673的数据表中规定、外露焊盘(EP)应连接到接地层以帮助散热。 我们的客户 PCB 没有整体接地平面、因此 EP 是隔离式的。  他们想知道 EP 和 GND (引脚6)之间是否存在内部连接、如果没有、是否可以通过 EP 路由信号承载迹线(而不是 GND)?

谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该迹线是否会以电气方式连接到 DAP?

    DAP 在 IC 内部连接到 GND、因此、如果上述问题的答案为"是"、则布线将对 GND 短路。