This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:断电时的器件行为

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982952/lm5017-device-behavior-when-power-down

器件型号:LM5017

各位专家:

我的客户正在评估 LM5017。 下面是他们的系统。

VIN (HYS)和 VIN (UVLO、上升)可按如下方式计算。

Vin (HYS)=49K*20U=0.98V

VIN (UVLO、上升)= 1.225*(49/3.9+1)= 16.6V

当 VIN 减小时、它们会看到以下行为。 下图是预期的波形。 随着 Vin 下降且 UVLO 超过1.225V、Vout (5V)被禁用。

有时、它们会看到下面的波形。 随着 Vcc 的降低、Vout 一次降至2V、然后恢复到5V。 是否需要此行为?

下面是另一种行为。  

VIN (HYS)为0.98V、因此我无法理解为什么观察到该波形。 您能否确认这些波形是否为预期波形? 如果是,你能解释一下这种机制吗?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UVLO 电压压压摆率看起来非常慢。

    UVLO 的比较器可能会改变状态、因此波形为奇数。

    迟滞似乎未低于 UVLO 阈值"启用"、因此可能会围绕状态抖动。

    。 "当 UVLO 高于1.225V 时、启用内部电流源以提供迟滞"

    客户可以使用快速斜坡重试吗?