This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51216:替代器件

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983068/tps51216-alternative-part

器件型号:TPS51216

大家好、

在以下问题上需要您的帮助。

他们遇到的问题就是这个。 他们在设计中使用 TPS51216芯片。 请参阅随附的文件。 它摘自 TPS51216数据表的 P22。

该设计在大多数电路板上都能正常工作。 TPS51216将 DDR3电压调节至1.5伏。

但是、在一些存在焊接问题的电路板上、TPS51216失控、输出电压超过2.0伏、烧毁4个 DDR3芯片。 DDR3芯片属于 BGA 类型、不易更换。 而且价格昂贵。

他们想知道是否有另一个具有相同引脚的 TI 器件、该器件不可调节、并且无论发生什么情况、该器件都始终输出1.5伏电压。

他们还有另一个问题:是否有浪涌保护器件将 TPS51216钳制在不超过1.8伏的电压?

e2e.ti.com/.../tps51216.pdf

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我认为最好的方法是找出导致焊接问题的原因并加以解决、因为如果不是在 TPS51216相关组件上、这个焊接问题可能会在其他地方发生。

    如果客户担心输出电压过高、我认为齐纳二极管有助于钳制电压。  

    此致、

    Weidong