Other Parts Discussed in Thread: TPS51216
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51216 大家好、
在以下问题上需要您的帮助。
他们遇到的问题就是这个。 他们在设计中使用 TPS51216芯片。 请参阅随附的文件。 它摘自 TPS51216数据表的 P22。
该设计在大多数电路板上都能正常工作。 TPS51216将 DDR3电压调节至1.5伏。
但是、在一些存在焊接问题的电路板上、TPS51216失控、输出电压超过2.0伏、烧毁4个 DDR3芯片。 DDR3芯片属于 BGA 类型、不易更换。 而且价格昂贵。
他们想知道是否有另一个具有相同引脚的 TI 器件、该器件不可调节、并且无论发生什么情况、该器件都始终输出1.5伏电压。
他们还有另一个问题:是否有浪涌保护器件将 TPS51216钳制在不超过1.8伏的电压?
提前感谢!
艺术