This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000T:BQ2000T 是否与 USB 充电端口兼容?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983013/bq2000t-is-the-bq2000t-compatible-with-usb-charging-ports

器件型号:BQ2000T

BQ2000T 是否 与 USB 充电端口兼容?  是否有将此器件与 USB 充电端口连接的建议程序?  我将使用 FTDI USB 转串行器件 FT230SX。

谢谢、

Dick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dick、

     从充电器 IC 的角度来看、重要的是可用的 VCC (输入电压)。 此器件的建议工作条件为5V 标称值、因此它将与 BC1.2 USB 规范的可用电压兼容。 请记住、该器件没有 D+/D-检测功能、因此无法检测它是否为 USB 器件并进行协商。 这需要在外部完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这解决了我的问题。  谢谢你。

    Dick