This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731EVM:BQ25731 EVM

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, BQ25792, BQ25731EVM, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982129/bq25731evm-bq25731-evm

器件型号:BQ25731EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25731BQ25792EV2400BQSTUDIO

 您好专家。   

 我有旧版本的 EV2300 (HPA002)。   我无法使用 EV2300评估 BQ25731和 BQ25792?  

 根据 BQ25731EVM 用户指南、  只需介绍如何使用 Battery Management Studio 软件将 EV2400连接到 EVM   

为了验证 EV2300的工作能力、  我设置了 Battery Management Studio。   但没有超过2个器件型号。  

EV2300和 EV2400功能仅基于 I2C、SMB 和 HDQ 协议发送和接收数据。   

 无法 通过 EV2300和 Battery Management Studio 评估 BQ25731和 BQ25792?   

谢谢!

YS Kim  。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YS、

    我们建议使用较新的 EV2400、但您也应该能够使用 EV2300。 但是、无论您使用的是 EV2300还是 EV2400、您都需要 BQ25731 bqz 文件和 BQ25792 bqz 文件来使用 BQStudio 评估充电器。

    我已通过 E2E 向您发送友谊请求。 请接受此友谊请求、然后我将能够向您发送 bqz 文件。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Angelo、   

     非常感谢!    

    我不知道如何访问友谊页面。   我刚刚找到并接受了该页面。  

    您是否会向我发送 BQ25731.bqz 和 BQ25792.bqz 文件?     并通知我如何添加文件?  

    只需将 bqz Filr 复制到  --C:\ti\BatteryManagementStudio\config   ---folder ?   或通过程序来注册器件?   

    谢谢、此致、   

    YS Kim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YS、

    感谢您接受友谊请求。 我向您发送了一条包含 bqz 文件的私人消息。 您只需将 bqz 文件保存到 BQStudio 配置文件夹中、然后在下次启动 BQStudio 时、这些文件应显示在受支持目标列表中。

    此致、

    Angelo