This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:PD 功耗和 TPS2372-4RGWR

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372-4EVM-006, TPS65218D0, LMR14050, TPS2372, TPS23731EVM-095, TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982678/tps2372-pd-consumption-and-tps2372-4rgwr

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件: TPS65218D0LMR14050TPS23731EVM-095TPS2378

您好 TI!

我正在设计基于 TPS2372-4RGWR 的 PoE 器件(PD)。 此设计的基本功耗为1.4A、每4.5ms 的消耗峰值为5A/0.6ms、每5分钟的消耗峰值为2.4A/5s。

TPS2372-4RGWR 和100uF 输出电容器足以为系统供电?

如果没有、 是否有任何建议? 请:

非常感谢。  

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    输出电压是多少?

    您是否讨论过使用 TPS2372-4EVM-006? 还是有其他直流/直流转换器?

    通常、反激式的最小输出电容如下所示:

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Michael Pahl


    非常感谢您的回答和帮助。


    在我的设计中、想法是:
    tps2372 + LMR14050 (5V 输出)+其他稳压器和 PMIC (LD39200PUR + LP38501ATJ-ADJ/NOPB + TPS65218D0)、了解所附图像的传承。

    IIDEA 将获得5V 电压、以便根据所附图像为其他稳压器供电。

    是的、我指的是 TPS2372-4EVM-006。 我想将参考设计 TPS2372-4EVM-006移植到我的定制设计中。

    我的问题是、tps2372和 Cbulk = 100uF 可以支持5A / 0.6ms 和2.4A / 5s 的峰值电流。 因为根据数据表、tps2372只能提供2.2A 电流

    您可以为我提供 Cout 公式的参考。
    我不清楚 Dmax 和 ISEC_STEP。

    此致、非常感谢。 此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白。 在 TI、我们将该电容器称为"输入大容量电容器"、因为它位于直流/直流转换器的输入侧。 该电容器的值实际上由 PoE 标准调节、因为它必须处理以太网电缆上的瞬变、但也必须在浪涌时间限制内以足够快的速度启动。  

    因此、对于8类电源设计(70W)、可接受的电容器范围为100uF - 200uF。  

    当您谈论5A 峰值电流时、如果这是在48V 输入轨上、则为240W。 这已经超过了90W IEEE802.3.bt 标准限制了--所以你的问题不是电容器,但是你购买的任何 PSE 电源都不能提供该电流。 而 TPS2372无法处理该功率、因此您将无法这样做。 电流额定值为2.2A 时、电流有一条返回以太网电缆的路径、即通过 VSS 和 RTN 之间的内部导通 FET。 但是、48V 时的5V 电压远远超出了这一标准和 PoE 标准、并且没有电容器会改变这一标准。

    此外、所选的直流/直流降压转换器的输入电压范围为4V-40V。 PoE 输入轨为37V-57V。 因此、除非您对使用的 PSE 完全控制、否则当连接 PSE 并在电源轨上使用高于40V 的电压时、该直流/直流电源将断开。 几乎所有 PSE 都在该范围内的较高电压下提供电力、因为它在电缆中产生的损耗更小。  

    如果您在5V 电压下需要5A 电流、这是一次不同的对话、请告诉我您的项目是否正确。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael Pahl
    非常感谢您的清晰详细回答。

    我需要在5V 时提供5A 电流。
    然后、在这种情况下、功率为 P = V*I = 5V * 5A = 25W。
    然后、在这种情况下、VSS 和 RTN 之间的内部导通 FET 中的电流必须为 I = P / V = 25W / 48V = 0.53A

    请您之前的 claculus 是否正常、或者我感到困惑?

    是的、实际上直流/直流降压转换器仅支持40V 电压、不适合 PoE (57V)。 它只是一个与之前没有 PoE 的设计相对应的参考。 当然、非常感谢您的专业、正确的评估和建议。

    此致、非常感谢。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、5V/5A 有很大不同。 我们称之为2类 或4类电源。 因此、100uF 实际上会太大。 范围应为33-47uF。  

    是的、您的计算正确、您可以使用低得多的功耗产品。  

    我建议查看我们支持此功率级别的最新器件。 TPS23731EVM-095使用具有5V/5A 输出的 DCDC。 您可以直接为您的系统复制设计。  

    如果您已经确定/设置了 DCDC、则可以使用我们的4类独立 PD:TPS2378。 除非您希望 TPS2372具有自动 MPS 等功能、否则我建议您使用 TPS2378来节省成本。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Michael Pahl、您好!

    衷心感谢您的完美分析、帮助和建议。   

    祝你度过快乐的一天! 此致!