This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524A:UCC27524A 驱动器噪声问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, UCC27524A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983033/ucc27524a-ucc27524a-drive-noise-problem

器件型号:UCC27524A
主题中讨论的其他器件:UCC27524

大家好、

我们正在评估 IR4427和 UCC27524、目前我遇到了一些问题、

  • 在相同的驾驶情况下、UCC27524的导通波形有很多噪声、并且导通速度比 IR442慢。

:(图如下所示:Δ R R176=R199=47 Ω)

IR4427波形 显示在下面:(紫色表示 IGBT VGE、黄色表示 VCE)

UCC27524A 波形 显示在下面:(紫色表示 IGBT VGE、黄色表示 VCE)

很容易得出结论、在 UCC27524的驱动下、导通时间更长。 这让我感到非常困惑。 我们的驱动电流为5A、应更快地将其导通。 为什么它很慢? 为什么会出现振荡噪声现象?

  • 我将 R176电阻器修改为5欧姆、并将50nF 电容器与 R179并联、这种效果已经得到了一些改善。 您对此有什么建议吗? 我应该如何调整以提高我们的绩效

感谢您的提前帮助!

BR

Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhengxin、

    我将向您发送一封电子邮件、我们可以在其中跟进。

    同时、将此线程标记为已解析。

    此致、

    -Mamadou