This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22975:TPS22975、此 TPS22975具有 VIN、VBIAS 且处于高电平、但输出中没有输出或低电压

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982817/tps22975-tps22975-with-vin-vbias-and-on-high-but-without-output-or-a-low-voltage-in-the-output

器件型号:TPS22975

你(们)好  

我在一些具有 TPS22975的原型板中工作、但在某些电路板中、当我启用负载开关时、我没有输出中预期的电压。

VIN 和 VBIAS 连接到5V (来自直流/直流转换器的5V 电压)、ON 上拉(100千欧)至 VIN、并通过多路复用器的开漏引脚进行控制。

当多路复用器中的引脚为开漏时、ON 引脚上的电压为5V、因此、开关应处于活动状态、但在输出中、I 低于5V、一些电路板具有3V、其他2V、其他1V 和一些0V。

工作电路板和工作电路板之间的差异是我在 CT 引脚中测量的电阻差异、

在工作的电路板中、该引脚的电阻大于2MOhms、但在该引脚工作不好的电路板中、该引脚的电阻小于2MOhms、必须是这些引脚的电阻小于200kOhm。

另外、CT 引脚中的电压也不同、在不工作的电路板中、我的电压比输出电压稍高、例如、如果输出中有0.12V 电压、则 CT 引脚中有0.23V 电压、 或者、如果输出中有0.45V、则 CT 引脚中有0.61V。

在正常工作的电路板中、CT 引脚中的电压超过5V、输出电压为5V。

那么、您能否帮助我确定出现这种情况的原因、为什么我的电路板必须具有5V 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asael:

    您能不能提供描述这一点的范围。 当 VIN 为高电平时、我希望在可能的情况下看到 VIN、VOUT、von 和 IOUT、用于导通和关断序列。 CT 引脚非常敏感、即使是探针也会影响该值、因此我不建议探测该引脚。

    您能否提供原理图? 当 ON 引脚悬空或处于 V_IL 和 V_IH 之间时、器件是否可以随时运行? 如果将上拉电阻更改为10千欧而不是100千欧、行为是否发生了变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas。

    我无法提供描述这一点的范围。  

    是的、我可以提供原理图、但这里不能、如果可以提供电子邮件、我可以向您发送原理图。

    当 ON 引脚悬空时、器件不工作、因为当 VIN 和 VBIAS 有电压时(在这种情况下、两者均为5V)、ON 引脚永远不会悬空。  

    如果我将上拉电阻更改为10千欧、则我具有相同的行为。  

    感谢有关 CT 引脚的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asael:

    请随时通过 s-dmello@ti.com 直接向我发送电子邮件。 我们需要查看范围以确认器件的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas。

    谢谢、我通过电子邮件向您发送了原理图