This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62590:TPS62590效率

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62590, TPS62590EVM-454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982878/tps62590-tps62590-efficiency

器件型号:TPS62590

尊敬的团队:

您能否共享3.3Vin / 1.2Vout@1A 条件下的 TPS62590效率数据?

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的提问。

    我使用 TPS62590EVM-454进行了测量、 其输入电压为3.3V、输出电压为1.2V@1A。

    效率应约为69%。

    如果您有任何疑问、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。