This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:图17 LM66100的相关问题

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: LM66100, TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982778/lm66100-figure-17-related-issues-for-lm66100

器件型号:LM66100
主题中讨论的其他器件: TPS2116

您好、TI 专家

关于 LM66100数据表中的图17 "用于连续输出功率的双理想二极管 ORing "、我有两个问题。

1.我看到 Vin1 (5V)高于 Vin2 (3.3V),Vin1是否可能在 Vin2上相等?

 Vin1旁边的电阻值是多少?

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    1.不 LM66100专为 OR-ing 两个不同的电压源而构建。 使用此器件时、类似的电压无法成功为 OR-d。 对于您的用例、我建议使用 TPS2116等 PowerMUX、以便设置优先级并使用类似的电压。

    2.当 ST 下拉为低电平时,该电阻器用于限制从 VIN 流入 ST 引脚的电流。 此处可接受10kOhm 等标准值。