This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:反极性保护

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982491/bq76952-reverse-polarity-protection

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: LM5163

大家好、

你好。

客户对 BQ76952有以下问题。 我将代表客户发布查询。  

"

1.我想知道您是否有任何 BQ76952参考设计能够在其电池感应输入和电源轨上承受完全反极性条件。

目前、我们设计了一种布局、在两个 adjent 电池的输入端之间具有 TVS 二极管、并在其输入端具有用于反极性保护的肖特基二极管、以防止在一节甚至所有电池以反向方式连接时损坏电池监控器。


此外、我们还有保险丝、在反极性情况下、应将电池或整个电池从 BMS 上熔断并断开。 但是、我们的最新测试表明、当我们反向连接整个电池时、IC 会损坏。 电池输入通过电阻梯进行仿真。 保险丝确实熔断、但 BQ76952损坏。

2.英寸    

LM5163直流/直流转换器进行了比较。 是否可以通过简单的二极管或串联 PMOS 来保护此直流/直流免受反极性连接的影响、或者由于输入端可能发生高压尖峰而存在任何限制?

电池监控器电路与数据表中的设计几乎相同( )唯一的区别是我们不使用电流感应电阻器、因此这些端子接地。 我们没有充电或放电 FET、因此这些端子未连接、并且没有温度传感器。 由于我们不使用 FET、因此线性稳压器的连接 CD 直接连接到电芯16输入。

"

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    昨天的答案似乎不在这里、因此这可能是重复的。

    我为您的 LM5163问题单独输入了一个帖子、因此可以由知识渊博的人员回答、他们在这里回答 了 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/982760/3630889#3630889 

    BQ76952用于永久连接具有适当极性的电池。  它不具有反向电池保护功能。 没有用于反向电池保护的参考设计。  反向电池或开路电池堆叠通常会导致 IC 受损、方法是超过输入的绝对最大值并强制电流流经意外路径。

    如果未使用 SRP 和 SRN、则应将其接地至 VSS。  如果未使用 FET 为线性稳压器 NPN 集电极到电芯16的路径供电、则正确。