This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:PGOOD 引脚是否可以连接到 GND?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982936/lm5164-can-be-pgood-pin-connected-to-gnd

器件型号:LM5164

各位专家:

我的客户正在使用 LM5164设计原理图。 由于客户不使用 PGOOD 功能并希望减少占用空间、因此他们希望将 PGOOD 引脚直接连接到 GND。 有可能吗?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Uchikoshi、

      它是开漏输出。 如果未使用 PGOOD 引脚、则可以将其连接到 GND。

    BR、

    维克多