This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:有关 RSP 引脚的问题

Guru**** 2766775 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22, TPS549D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982866/tps548d22-question-about-rsp-pin

器件型号:TPS548D22
主题中讨论的其他器件: TPS549D22

各位专家、您好!

我的客户希望通过向 RSP 引脚注入直流电压来改变输出电压。 这只是测试目的。 他希望更改 TPS548D22负载的电压。 (几%。) 我想这没什么问题、但我想得到您的建议。

此致、
福吉瓦拉


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    是的、您可以使用 RSP 引脚上的外部电路来调节稳压输出电压、 但是、由于 TPS548D22转换器将调节输出电压以保持电压作为 RSP 引脚、因此您无法注入电压、而是需要通过包含一个与外部电压源串联的电阻器来注入电流。

    TPS548D22将调整其占空比以更改输出电压、从而使 RSP 电压保持等于 VSEL 选择的基准电压、 这将强制 RSP 至 VOSNS 电阻器承载与 RSP 至 RSN 电阻器相同的电流、减去从外部电路注入 RSP 的任何电流。

    如果 R1是 VOSNS 到 RSP 的电阻器、则 R2是 RSP 到 RSN 的电阻器、R3是 RSP 到外部电压电源的电阻器:

    输出电压将为 Vref + R1 x (Vref/R2 -(VExt - Vref)/R3)  

    如果 VExt 小于 Vref、则第二个项为负、灌入外部电压的电流将增大 VOUT (减去负值)

    如果 VExt 大于 Vref、则第二项为正、从外部电压获取的电流将降低 VOUT (减去正值)

    直至输出电压为零、因为降压功率级不能生成负输出电压。

    如果您对用于调节输出电压的数字解决方案感兴趣、请查看 TPS549D22、它通过 I2C 兼容 PMBus 接口提供输出电压控制。