This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV2862:设计无法提供设计的电流电平

Guru**** 2510375 points
Other Parts Discussed in Thread: LV2862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982313/lv2862-design-not-able-to-provide-designed-current-level

器件型号:LV2862

通过 Webench 创建了一个设计(18-60Vin / 12V@0.4A out)、但是实际构建只能维持12V 至12mA 左右、之后它会相当陡地下降、即:470ohm 负载降至3V。 布局非常接近数据表中推荐的布局。 我尝试增大输出 C、尝试使用不同的二极管、将 Cboot 加倍以不起作用。 开关波形具有相当大的振铃量。 我可以提供所有文档。 此外、这是 LV2862的 Y 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    您能否在论坛中以图片形式分享 webench 设计?

    请同时包含原理图和显示环路响应。

    此外、如果您有可用的示波器、请分享 VIN、SW 和 Vout 的示波器截图。

    在测量开关时、必须特别注意接地连接。 建议使用 Tip & Barrel 方法进行探测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marshal、

    我相信可以。 让我试一下、尽可能多地为您提供信息。 我附上了以下图片:

    包含原理图的设计第1页

    2.包含环路响应的设计第5页

    电路原理图的电源部分

    我的布局

    5、原始 SWX 波形

    6.我注意到在评估板上、输入电容、二极管电容和输出电容都是单独直接接地平面的。 我剪切了上部平面以分离这些平面、并将它们直接带到接地层、得到了以下结果:VIN、SWX 和 Vout

    我确实使用了 Tip & Barrel 方法。 我必须假设 SWX 振铃是问题所在、但不确定要从这里尝试什么。 我还尝试添加额外的输出和升压 C、并尝试使用不同的肖特基二极管、但所有这些都没有影响。 由于修改了接地、SWX 振铃似乎没有那么糟糕、因此问题似乎是关键。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的范围是否持久?

    您能否在关闭时获取相同的波形?

    触发点摆动。

    如果出现上述情况、似乎可以。

    您看到的振铃是 DCM 振铃(FET 三态及其各自的特性和输出电感器共振)

    输出电容器看起来非常小。 如果尚未增加到22uF、16VDC、我是否建议增加到22uF。