This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:是否可以通过设置内部寄存器来断开 TS/BATP/BATN 的连接?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982967/bq25790-is-it-possible-to-have-ts-batp-batn-unconnected-by-setting-the-internal-registers

器件型号:BQ25790

大家好、

BQ25790通过导线连接到电池、但导线数量有限、 但电池侧的 MCU 将通过 I2C 接口连接 BQ25790、那么 是否可以断开 TS/BATP/BATN、而 MCU 将有关温度和 BAT 电压信息的命令设置为 BQ25790到内部寄存器?

谢谢 、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    TS 可通过 I2C 保持未连接状态、并禁用 TS 功能。

    BATP 和 BATN 的理想连接方式是尽可能靠近电池组、以便最大限度地缩短充电结束时的收尾时间。  或者、BATN 可以靠近充电器 GND 接地、并且 BATP 至少必须连接到 BAT 引脚。   

    此致、

    Jeff