This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54326:如何通过开关抖动估算此功率是否稳定?

Guru**** 2813885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982465/tps54326-how-to-estimate-this-power-is-stable-or-not-through-switching-jitter

器件型号:TPS54326

在正常 PWM 模式控制稳压器中、如果其相位抖动小于其脉宽的10%、则可能会稳定。

在 TPS54326设计中、如何 估算它? 低于其周期的10%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,MNGKUN

    我们的美国团队将很快为您提供反馈。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mingkun、您好!

    对于我们的 DCAP/2/3器  件、导通时间由内部电路很好地控制、导通时间抖动对这种类型的控制的影响可以忽略不计。 但是、通过比较输出电压纹波和电压基准、可生成关断时间(公吨脉冲之间的时间)。 在大多数应用中、最好尽可能减小输出电压纹波的振幅、因此可以看出决策点的发生比例比电压或电流模式控制的要小得多。  

    与电压和电流模式控制等线性方案相比、DCAP 设计中的开关抖动通常更大。   

    但老实说、对于 DCAP 模式、我们没有可以保证系统稳定的确切抖动百分比。  

    谢谢、

    Lishuang