This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40055:有锁扣的剂量?

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40055
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982476/tps40055-dose-it-have-a-latch

器件型号:TPS40055

你(们)好

它的作用就像间歇性锁存一样。

1.如果对 KFF (#1)引脚施加过大的噪声、锁存器是否工作?

2.是否存在另一个引脚可以是锁存器的情况?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难说、因为信号引脚上的任何意外噪声都可能导致锁存、也包括 SS/SD 引脚。 因此、您可能需要优化布局、在此建议遵循数据表的布局建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的支持。

    我还有 其他问题。

    首先、我将介绍该电路。

    由于某些情况、未使用 TPS40055的内部 OCP 功能。

    相反、在 OCP 条件下、使用 OPAMP 降低 KFF。

    当输出短路时、它会间歇性锁存。

    如果您查看附加的波形、SS 在第一个输出短路后的7个开路周期后正常运行。

    但是、第二个返回 SS、但不返回输出电压。

    SS 的电容为640nF、可通过降低电容值来提高电容值。

    问题
    1.我觉得是锁存的。 是否在 SS 中发生?

    2.如果 SS 的锁存正确、在什么情况下它会变成锁存?

    3.降低 SS 的电容值会有所改善。 我应该降低它吗?

    谢谢

    e2e.ti.com/.../1614.waveform.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    锁存器不正确、看起来您使用过大的软启动电容器、这会使电容器很难放电。 通常、如果您使用正常输出电容、CSS 应小于10nF。